This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:可以实现实时流式传输和处理?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669443/tsw14j56evm-real-time-streaming-and-processing-possible

器件型号:TSW14J56EVM

早上好

我将 ADS54J60与 TSW14J56配合使用。 我的目标是 实时捕获和处理雷达脉冲。 我不想将数据保存到二进制文件或.csv 文件、我只想动态处理。  这些器件是否可以实现这一点? 我一直在阅读 HSDCPro Automation DLL 用户指南和 Python ADC 示例、但我只看到将 数据保存到文件的选项、而不是连续流式传输的选项。  此外、是否有办法创建峰值保持功能?

谢谢、

斯塔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stacy、
    评估软件 HSDC Pro 不能实时运行。 它旨在进行快照和处理。

    ADS 和 TSW 硬件能够从转换器流式传输~3.2Gbps 的数据、但您必须将低级 Cypress FX3数据流子系统组合在一起才能实现此吞吐量。 此外、如果您需要连续样本、则需要重写 FPGA 固件触发和捕获存储子系统。 FPGA 固件可从 TI.com 上的 TSW14J56EVM 页面获取。

    此时、用户无法在 HSDC Pro 中创建自定义峰值保持功能。 我将研究如何将其添加到我们的功能中(我认为您所讨论的是峰值保持平均、您只需保持每个样本上每个频率库的最高振幅、您能确认吗)?

    我们正在努力提高 HSDC 专业版工具的响应能力、但在我们能够发布之前的几个月内、我们将会推出这款工具。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您的快速回复。 您对我的峰值保持含义的理解是正确的。 我将开始研究您在这里提出的建议、并期待您在未来不断扩展的能力!

    再次感谢、

    斯塔西