主题中讨论的其他器件: ADS1262
您好!
我使用的 ADS1263的时钟为4.42368MHz、运行速率为400SPS、SYNC4为。 这应该提供240Hz 的采样率、我使用的处理器是 STM32F437cortex M4。 我将 DRDY 线路连接到可轮询的输入引脚之一。 我还将4.4MHz 时钟作为外部输入连接到处理器 TIMER4 -因此我可以生成240Hz 的中断、该中断应与 DRDY 线路同步。
但是、当我尝试使用 TIMER4中断运行它并轮询 DRDY 行时、我会得到许多未就绪的样本。 如果我只读取并保存新数据、则采样率看起来仅为~ 186Hz (我可以通过将3Hz 信号作为输入来查看)。 实际上、我必须将采样率提高到1200SPS (我的系统中为720Hz)才能将所有数据作为新数据。
有人看到过这样的东西吗?
我是否在配置中遗漏了一些内容?
谢谢