This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:使用 TSW1400EVM 的连续原始 ADC 数据

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668945/tsw1400evm-continuous-raw-adc-data-using-tsw1400evm

器件型号:TSW1400EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

目前、我正在使用 AWR1642雷达模块、TSW1400EVM 和 MMDEVpack。  

借助具有角反射器的小型测试设置、我能够发送和接收10秒的线性调频脉冲、如 Radar Studio 用户指南中所述。 因此 、我 还能够收集 ADC 数据并将其存储在 bin/CSV 文件中。 但每次我都需要点击 HSDCPro GUI 中的 TSW1400 ARM 和触发帧按钮、以便捕获原始 ADC 数据。 记住这一点、我主要有两个问题、

1) 1) 是否有任何方法可以实时收集 ADC 数据、而不会点击按钮 TSW1400 ARM 和触发帧?

2) 2)雷达 API 中的连续流选项卡是否可用于连续捕获数据超过10秒?

如果有人能帮助我清除我的疑问、那将非常有帮助。 期待您的回复。 提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sanoal、您好!

    我不认为持续流式传输是您所需要的。 它以恒定频率发射、而不是像您通常使用的线性线性调频脉冲那样。 此外、在此模式下、TSW1400仍将受到其存储器大小的限制。

    遗憾的是、我们目前无法实时流式传输 ADC 数据。 我们正在开发一个数据采集卡、该卡将通过以太网流式传输 LVDS 数据、该数据应在本月末左右提供。

    此致、

    Adrian