This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484EVM:可能的差动输出?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669097/dac3484evm-differential-output-possible

器件型号:DAC3484EVM

大家好、TI 社区、

我在整个 DAC 领域都是新手、因此我希望我能在这里回答我的问题。
我们需要一个具有差动输出的16位4通道 DAC 来控制电动引擎。 由于时间较短、我们无法设计自己的电路板、因此最佳解决方案将是评估模块。 要求不是很高、采样率最大为500kHz。 我们希望使用 Opal Kelly XEM7350板连接 EVM、因为它具有 FMC-HPC 连接器、我们可以通过软件轻松与 EVM 进行通信。
使此设置合理、或者是否有更适合此任务的 DAC-EVM? 根据此电路板的图片、模拟输出不是差分的。 是否可以添加差分信号的模拟输出或它们是否接地?

非常感谢您的支持、致以诚挚的问候

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以选择修改 DAC3484EVM 电路板以实现差分输出。 它需要修改一些跳线电阻器、放置额外的 SMA 连接器并卸下变压器。 产品页面上的设计封装包含原理图、并将说明变压器旁路选项。

    -RJH