This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811:DAC8811

Guru**** 2931010 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668728/dac8811-dac8811

器件型号:DAC8811

大家好、有人可以告诉我 DAC8811内 RFB 电阻器的暂定值吗?


此外、提到的绝对最大额定值似乎令人困惑。 例如、基准电压被称为+/-25V、但它沿着其写入的 RFB 到 GND 是指引脚4还是引脚3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    感谢您的查询。 RFB 电阻器的值为10K +/- 25%。 请注意、它仅与内部电阻器匹配。 使用另一个与 RFB 串联的电阻器来增加增益可能不是一个好主意-这将不准确。 我们建议在互阻抗输出级之后使用单独的增益级。

    感谢您报告绝对最大值表中的拼写错误。 您认为它应该是 VREF 至 GND。 我们将在下一版数据表中对此进行处理。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师