This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:DAC8718可以#39;t 被使用

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668062/compiler-dac8718-can-t-be-used

主题中讨论的其他器件:DAC8718

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、我正在测试 DAC8718。

我想使用单极模式让 DAC 提供8路可调输出。我提供 AVDD = 32V、AVSS = 0V、VREF = 5V、IOVDD = DVDD = 5V、增益= 6。  但我遇到了一个问题、即 DAC 输出我希望输出的失调电压(大约8V)。

我不知道问题是在固态电路还是程序驱动器上。  您能否指出问题所在或提供驱动程序供我参考?

谢谢阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否共享此设计的原理图? 在进行更深入的调试工作之前、我想验证原理图的形状是否良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    除了 Kevin 提到的原理图之外、您还能告诉我们您正在使用的控制器和编译器吗? 您编写了 TI C/C++编译器-您是否在谈论 CCS? 什么是控制器?您如何连接?

    另一方面、偏移 DAC 仅在双电源运行的情况下才打开。 在单电源运行中、两个偏移引脚都必须接地。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对此有任何更新吗?

    此致、
    Uttam