This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 白皮书 SLO A049B (2002年9月)-有源低通滤波器设计

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668627/paper-slo-a049b-september-2002---active-low-pass-filter-design

上午,

有人能解释如何计算 本文(第11页)中使用的 m & n 值。 我找不到如何计算这些因素。

谢谢,

Marco,France

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    m 和 n 的值是如何确定的、可在该文档的附录 A.1.1和 A.2.1中找到。 简单地说、通过设置所需的 Q、增益和截止频率并按照公式确定组件彼此的比率来计算它们。 R2=R、R3=MR、C1=C、C2=NC。

    希望这有所帮助、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul,很抱歉回答得太晚了(我没来)

    我只有这份文件的一部分,我自己下载了这份文件,并找到了附录。

    非常感谢。