This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:未使用的模拟输入引脚

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668685/ads8638-unused-analog-input-pin-s

器件型号:ADS8638

ADS8638具有八个模拟输入通道。  我们是否应该悬空任何未使用的模拟输入引脚 AINx?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    感谢您在 E2E 上提出的问题。 建议将未使用的模拟输入引脚连接到电路板上的接地端。

    我们还有其他类似的 ADC、支持以下功能、也具有出色的性能、还提供14/16/18位引脚兼容的 ADC。

    http://www.ti.com/product/ads8668

    • 具有集成模拟前端的12位 ADC
    • 具有自动和手动扫描功能的4通道、8通道 MUX
    • 独立于通道的可编程输入:
      • ±10.24V、±5.12V、±2.56V、±1.28V、±0.64V
      • 10.24V、5.12V、2.56V、1.28V
    • 5V 模拟电源:1.65V 至5V I/O 电源
    • 恒定电阻 MΩ 阻抗:1M Ω
    • 输入过压保护:高达±20V
    • 4.096V 片上基准电压、具有低漂移

    如果您有任何疑问、请告知我们、谢谢。

    此致

    戴尔