This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8578S:为串行接口选择数字输出引脚

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8578S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668628/ads8578s-selecting-digital-output-pin-for-serial-interface

器件型号:ADS8578S

如何为 ADS8578S 上的串行接口模式选择数字输出引脚?

数据表显示、串行接口模式允许 ADC 通过 DOUTA、DOUTB 或两个引脚一次性输出。 我无法找到有关如何在这些选项之间进行选择或哪个选项是默认选项的任何信息。

谢谢、

Michael L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您在 E2E 上提出的问题。

    当 PAR/SER/BYTE SEL 引脚= 1且 DB15/BYTE SEL 引脚= 0时、将选择串行接口、包括双功能引脚在内的所有引脚连接均可参阅 ADS8578S 数据表第34页至第37页的引脚说明(8.4.1)部分。

     对于串行接口中的 DOUTA 和 DOUTB、  它们在串行数据读取(8.4.2.3.3)部分中进行了描述、下面是一个摘要:

    1、 当向 ADS8578S 提供总共14 x 8=112个 SCLK 周期时、所有通道的全部数据将在 DOUTA 和 DOUTB 串行输出线上提供、通道数据顺序: 通道1、2、3、4、5、 DOUTA 上的6、7和8、通道5、6、7、8、 DOUTB 上的1、2、3和4、如下图69所示。 您可以对所有通道数据使用选择 DOUTA 或 DOUTB。 在这种情况下、建议使用 DOUTA 进行输出数据读回、因为通道1数据首先出现在 DOUTA 上、然后是其他通道的数据、按升序排列。

    2. 当向 ADS8578S 提供总共14 x 4=56个 SCLK 周期时、所有通道的完整数据也将在 DOUTA 和 DOUTB 串行输出线上提供、但显示的通道数据如下: DOUTA 上的通道1、2、3、4、 通道5、 DOUTB 上的6、7、8、如下图70所示、您可以对所有通道数据同时使用 DOUTA 和 DOUTB。

    如果您有更多问题、请告诉我、谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dale、

    感谢您的帮助!

    非常感谢、
    Michael L