主题中讨论的其他器件: LP2985、 LP2992
您好!
我需要以非常精确的方式测量一个小电阻值、为此我想使用 ADS1262 32位 ADC。
我想通过4线制连接和通过电阻器的设定电流来实现这一点。
该电流需要在10mA 至100mA 的范围内、以产生足够大的信号、从而能够准确读取。
由于 ADC 中的电流源限制为几毫安、因此我想使用分立式方法来限制电流、并使用精密分流器和 ADC 测量该电流。
但是、我能否仅使用一个 ADS1262来测量未知电阻器上的电流和压降。 多路复用器的速度足以切换测量信号。
下面的原理图显示了我计划的设置。 高侧 MOSFET 用于打开电流路径的和、而运算放大器、R1和 NPN 晶体管控制电流、并可通过 DAC 进行设置。
Rx 电阻器将位于 PCB 外部、并通过4根导线进行连接。 Rshunt 将安装在 PCB 上以测量测试电流。
我想知道我设计的设置是可行的还是完全无用的。
此致、Johannes