This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2022:ADS1015和 TLA2022之间的差异

Guru**** 2544020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, TLA2022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668631/tla2022-difference-between-ads1015-and-tla2022

器件型号:TLA2022
主题中讨论的其他器件:ADS1015

你(们)好。

我的客户要求使用更便宜的 ADS1015版本、我发现 TLA2022应该是其中之一。

但是、我想知道这两者之间有何差异?

乍一看、我发现工作温度不同。

请您指出其余的问题吗?

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊


    TLA202x 旨在作为 ADS1015系列器件的低成本版本。 与 ADS1015相比、该器件具有许多相同的功能、但在某些规格中受限。

    首先、TLA2022的额定工作温度范围仅为-40°C 至85°C (而不是-40°C 至125°C)。 此外、典型偏移和偏移漂移较高、未列出最大规格。 增益误差也没有列出最大值、并且典型增益误差漂移较高。

    您可以在配置寄存器中看到更改。 请注意、TLA2022中不存在锁存比较器、并且 ALERT/RDY 引脚也已被移除。

    无论如何、这两个器件都非常相似。 在大多数应用中、您可以互换使用这两个器件。


    吴约瑟