This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PGA900:源代码

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668197/ccs-pga900-source-code

器件型号:PGA900

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI 专家、

我正在使用 PGA900、我一直在编写 PGA900软件用户指南、但我找不到包含"chip"文件夹的文件夹"source"、您能帮我吗!!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maryem、

    从固件下载运行.exe 文件时、默认情况下、它会在 c:/Program Files (x86)/PGA900FirmwareGeneric - 1.5文件夹中创建一个文件夹。 在该文件夹中、您将找到一个 PGA900FirmwareGeneric-1p5.tar.gz 文件。 您将需要使用诸如7zip 的解压缩程序来提取文件。

    请注意、您可能需要将此文件移动到其他位置才能解压缩、因为 Program Files 文件夹通常被锁定以进行修改、管理员除外。

    解压缩文件后、您将在解压缩到的目录中找到代码文件夹。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、agin、
    非常感谢您,您能否告诉我应该在哪里解压缩文件夹,以及如何将其包含在 CCS 项目中?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以将其解压缩到任意位置。 您将使用此 wiki 页面 processors.wiki.ti.com/.../Importing_Projects_into_CCS 中的"导入现有工程"过程在 CCS 中导入工程

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    好的,明白了,谢谢:)