Other Parts Discussed in Thread: LMP90100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP90100 您好!
当您通过将 CH_SCAN 设置为0x83 (多个通道、从0开始、重复3个作为最后一个通道)来配置 LMP90100以扫描多个通道时、在读取 ADC_DOUTH、ADC_DOUTM、ADC_DOUTL 时、知道采样哪个通道的正确方法是什么? 我看到示例应用也正在读取 SENDIAG_FLAGS、其中包括采样通道、但这是否保证采样通道在读取 SENDIAG_FLAGS 和读取 ADC 之间不会发生变化?
是否可以向前单步执行一次对一个通道进行采样? 如果是、那么您如何做到这一点? 在 ch_scan 中、是否有比通道化范围更好的方法?