This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118-Q1:ADS1118-Q1 Accuarcy ADC 数据

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118-Q1, ADS1148-Q1, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668422/ads1118-q1-ads1118-q1-accuarcy-adc-data

器件型号:ADS1118-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1148-Q1ADS1118


尊敬的精密数据转换器团队

我能否获得有关 ADC 数据的信息、这些数据在温度变化时是错误的阵列?

我无法在 ADS1118-Q1数据表中进行搜索。

此致

Gerald。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerald、


    这基本上与几天前您问我的 ADS1148-Q1相同:

    e2e.ti.com/.../667063

    温漂通常为0.002LSB /°C (对于 FSR =±2.048V)、增益漂移通常介于7ppm/°C 至5ppm/°C 之间、具体取决于 FSR。 这两种规格都列在数据表第5页的电气特性表中。

    唯一的区别是 ADS1118具有内部基准。 任何基准漂移都表现为增益误差漂移、因为基准无法与 ADC 单独测量。


    吴约瑟