This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1230:与24位 ADC 的比较

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1230, ADS1231, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668249/ads1230-comparison-with-24bit-adc

器件型号:ADS1230
主题中讨论的其他器件: ADS1231ADS1232

尊敬的所有人:

你好、

我需要测量称重传感器电压。 电桥激励和 ADC 的基准电压为5V。 最大输出电压= 10mV。

ADS1230是一款20位 ADC、其峰值噪声为660nV @ 80SPS、可实现15.9的无噪声位、增益为128。

24位 ADC ADS1231的峰值噪声为673nV @ 80SPS、可实现15.5的无噪声位、增益为128。

现在、20位 ADC 的性能似乎优于24位 ADC。

24位 ADC 的用途是什么。

使用两个 ADC I 计算、它将测量0.012mV 的最小值。 它是正确的。

谢谢、

Prakash.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    欢迎来到 E2E 论坛! 我不太确定您在哪里得到了噪声数值、但它们与相应的数据表噪声表不匹配。 但是、您的一般结论是正确的、但 您的电压分辨率不正确。   ADS1231的噪声为622.1nV、 通过计算可解析该电压、而不是12uV (0.012mV)。
     
    选择器件时需要考虑许多特性、遗憾的是、转换器解析到特定电平的能力不能保证性能水平匹配。 此外、还需要考虑功能和价格因素。 ADS1231的价格略低(与 ADS1230相比)、具有128的固定增益、并包含一个低侧开关、可用于断开激励电流以节省功耗。 ADS1230具有64和128的增益选项、并且噪声性能略有改善。

    如果您想获得更好的噪声结果、可以使用 ADS1232、这是一款双通道 ADC、具有内部温度传感器、可提供1、2、64和128的增益。

    因此、根据器件、数据速率和增益、您将看到各种各样的结果。 就分辨率而言、差异可能来自结果的后处理(例如平均值计算)。 您在20位器件中看到的最好的结果是20位、但您可以看到24位转换器中的21位或更多位。

    实际上、达到此水平的平均值并不是很实际。 此外、外部噪声影响通常占主导地位。 对于称重传感器、可能只使用满量程范围的1/4 (或更小)、这会将可用计数总数限制在100k 以下。 这决定了实际的刻度分辨率。 如果您有100k 的无噪声刻度计数、那么您具有100kg 刻度的1g 分辨率。 50K 无噪声计数为2g 分辨率、刻度为100kg。 因此、如果您只需要50k 无噪声(无闪烁)计数、则无需购买更昂贵的 ADC。

    最后、您可以购买 ADS1232、这是上述器件中性能最佳的器件、但您的系统的性能可能不会比使用 ADS1231时更好。 在设计系统时、连接器、布线、电路板端接和 PCB 布局对于最大限度地降低噪声至关重要。 测量结果永远不会比 ADC 好、但外部噪声会极大地影响结果、远远低于预期。

    此致、
    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的宝贵意见。

    我们使用1000千克称重传感器。

    使用20位 ADC - ADS1230、满量程计数= ~15k、分辨率=~66g。

    使用24位 ADC - ADS1232、 满量程计数= ~33k、分辨率=~30g。

    考虑到成本和其他因素、 我们将使用 ADS1230。 感谢您的详细解释。

    此致、

    M.Prakash