This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220EVM:ADC 漂移、与偏移不相同

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1220EVM, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668042/ads1220evm-adc-drift-not-the-same-as-offset

器件型号:ADS1220EVM
主题中讨论的其他器件:ADCProADS1220

您好!

我已经编写了一个 LabVIEW GUI 来控制 EVM、因为 ADCPro 根本不起作用。 我的结果表明、开始获取实时数据后会出现漂移(向下)。 我尝试使用 MUX 设置14校准偏移、但该读数实际上可以正常显示。

以下是我的结果:

-使用 Agilent DMM 时的实际电压:0.489V

-增益:1.

-采样率:20Hz

-多路复用器:A0-A1、校准时使用多路复用器(AVdd - AVss)/2

参考:2.048V

-我进行25次测量、然后取平均值、然后将其减去。  平均偏移为16、似乎是合理的。

这是漂移的屏幕截图。 一旦按下"Run"、我就会得到确切的值、但在几个样本之后、读数开始漂移、有人知道这种漂移是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    很抱歉、您在使用 ADS1220EVM 时遇到问题。 如果您安装了另一个版本的 LabVIEW、则 LabVIEW 运行时可能会发生一些冲突。

    您看到的结果的一个潜在问题是、如果您在启用 PGA 的情况下进行单端测量。 您的大多数设置看起来都是默认寄存器设置。 PGA 的默认设置为启用。 使用 PGA 使能、将其中一个 AIN 引脚设置为 AGND 将使 PGA 输入超出共模输入范围。 请参阅 ADS1220数据表第22页的第8.3.2.1节。 要禁用 PGA、必须将寄存器0的位0设置为"1"。

    另一个潜在问题是您使用的电压源相对于 ADS1220浮动。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢你们回来了…

    使用浮点源时、您知道自己的情况可能是正确的。 该系统是使用一个惠斯通电桥设计的、但 我使用办公桌上的电源(3.3V/GND)测试输入(Ain0 - Ain1)、所以也许就是这样。

    错误是反复出现的。 我注意到、当在电路板背面的 R28和 R29周围进行加固时、会对进出的偏移产生一些影响。 我查找了这些电阻器、它们只是零欧姆。 因此、我可能会遇到某种 ESD 问题。  

    我将修复这两个问题并返回给您、

    -Peter