This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 ADC 的一般查询

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668082/general-queries-on-adc

请在下面澄清上述问题。

ADC 的精度和分辨率之间有何差异?如果有任何计算可用
请与我们分享。

如何选择 ADC 以实现正确的输入信号范围?如果有任何可用的应用手册或计算
请与我们分享。

3.基准电压将如何影响 ADC 的满量程范围?

4.在 ADC 中,内部电压基准是否优于外部电压基准? 请解释一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tendulkar、


    1.分辨率通常是衡量与满量程范围相比的噪声。 例如、假设您尝试使用24位 ADC (2^24个代码)测量0V 的输入电压。 如果您获取500个数据点、并且输出数据为您提供大约±10个代码的一些噪声、我们的分辨率将是对代码总数中20个代码不确定性的某种度量。

    通常、我们将其描述为有效位数(ENOB)。 在这种情况下、log2 (2^24/20)= 20.7位。

    为了准确、通常会描述任何系统错误。 这可能包括失调电压、增益误差和积分非线性误差。 有时噪声可能会被封装到这里。

    2.一般情况下、我会根据应用选择 ADC。 很难回答这个问题、如果您能描述您想要进行的设计、那么帮助您选择 ADC 会更容易。

    3.对于任何 ADC,您都可以比较输入信号与基准电压。 通常、正输入范围是基准电压(按增益调节)。 如果增益为1、则 ADC 测量范围为±VREF。 如果增益为128、则 ADC 测量范围为±VREF/128。 基准电压直接影响 ADC 的满量程范围。

    请注意、测量时基准电压的精确调节存在例外情况。 然而、在所有情况下、满量程范围都由基准电压决定。

    4、ADC 测量结果与基准电压一样好。 对于所有这些器件、内部基准能够进行良好的测量。 但是、您将能够找到优于或差于内部基准的外部基准。 我的建议是查看精度、漂移和噪声方面的规格、以查看内部基准是否足够适合您。 请注意、基准的总体精度将直接影响 ADC 测量的增益误差。

    您是否特别关注我们的 ADC 之一? 这将再次帮助您描述您想要构建的内容、然后我们可以查看您的选项。


    吴约瑟