This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:请推荐与 ADS1248规格类似的组件

Guru**** 2608095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1234, ADS1248, ADS1262, ADS124S08, ADS122U04, ADS1220, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668142/ads1248-please-recommend-component-similar-specification-as-ads1248

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件:ADS1234ADS1262ADS124S08ADS122U04ADS1220ADS122C04

你(们)好

我现在选择的是24位 TI ADC 芯片。 到目前为止、我选择了 ADS1248/124S08。 但是当我对这些器件进行编程时、控制序列很复杂、这将在恶劣的环境中失去控制。 然后、我转到由引脚控制的 ADS1234。 因此、它的设置将很容易降低风险。 阅读数据表后、其规格可满足我的要求- 24位、8/12通道、低功耗、低漂移和高精度、就像 ADS1248/124S08一样。 但对于单端信号、使用5V 电源时、ADS1234只能获得0-2.5V 范围。 其 PGA 增益为1、2、64、128、无8、是增益2和64之间的电桥。

您能否建议另一个与 ADS1248规格类似的芯片?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    星型、


    如您所述、ADS124S08是 ADS1248下一个最接近的器件。 之后、我会说 ADS1220也靠近 ADS1248、但输入通道更少。 另一个器件是 ADS1262、它具有更高的数据速率和更多功能。 与 ADS1220类似的是 ADS122U04和 ADS122C04 (具有 UART 和 I2C 接口)。

    然而、所有这些器件都有几个需要编程的配置寄存器、并且都需要一些复杂的通信来设置器件和读取数据。

    如果您在控制通信序列时遇到问题、您是丢失数据还是遇到噪声问题? 即使在使用 EMI/RFI 的恶劣环境中、您也可以通过一些措施来限制这些问题的影响。 PCB 布局布线中需要考虑一些因素、但即使是简单的屏蔽也会有所帮助(如果电路板已经完成)。


    吴约瑟