This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:PGA411-Q1

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668204/pga411-q1-pga411-q1

器件型号:PGA411-Q1

我想知道的是、如果我的旋转变压器为8极、那么我如何将其与 PGA411-Q1 IC 连接、因为我可以通过设置配置寄存器中的位来选择最大4极。 请就此提供帮助。我的问题是、如果我以0-90度机械角旋转电机轴、我的旋转变压器输出将提供0-360度电角。使用 PGA411-Q1 IC 读取角度。 请在这方面提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只有 在使用换向编码器仿真输出时、极数设置才适用。 PGA411不关心旋转变压器的极数;它将根据输入信号输出0至360度。 因此、对于4极对旋转变压器、它将输出四转、从而实现一个机械旋转。