This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8634:FA 潜在风险

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183260/ads8634-fa-potential-risk

器件型号:ADS8634

你好、团队。、

有一个 FA 请求、您能否帮助检查此原理图中是否存在任何 EOS 问题或其他器件不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    GND1和 GND2是如何相互参考的?  如果它们的隔离电压超过300mV、则可能会出现 ADS8634问题。  此处没有足够的详细信息来提供更详细的答案。