Other Parts Discussed in Thread: TLA2528
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLA2528 大家好、团队、
在数据表中、我找不到 SDA 和 SDC 输入电容的状态。 您能告诉我这些值是什么吗?
此致、
Renan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tom、
请参阅以下我的客户回复:
我目前正在进行一项设计、该设计将在 IIC 总线上整合其中的3个器件。 根据 IIC 标准、此 总线上的最大电容为400pF、其中包括此并行总线上的所有器件和电路板电容。 您的数据表未能将各个关键参数作为该器件 SDA 和 SDC 输入的输入引脚电容。
您可能需要在产品说明书中提及这一点、因为这是计算实际总线总线电容所需的关键参数、然后计算 IIC 驱动器上拉电阻器值时需要用到该参数。 TI 有一份很好的放大器说明、其中介绍了如何设计 IIC 总线、我发现有趣的是、在该计算中、器件输入电容是一个关键组成部分、但在 LM2528数据表中并未提及。
此致、
Renan