This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:输入电容

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1182922/tla2528-input-capacitance

器件型号:TLA2528

大家好、团队、

在数据表中、我找不到 SDA 和 SDC 输入电容的状态。 您能告诉我这些值是什么吗?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    引脚电容通常为3-7pF、 TLA2528对此细节的具体需求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请参阅以下我的客户回复:

    我目前正在进行一项设计、该设计将在 IIC 总线上整合其中的3个器件。  根据 IIC 标准、此 总线上的最大电容为400pF、其中包括此并行总线上的所有器件和电路板电容。  您的数据表未能将各个关键参数作为该器件 SDA 和 SDC 输入的输入引脚电容。

    您可能需要在产品说明书中提及这一点、因为这是计算实际总线总线电容所需的关键参数、然后计算 IIC 驱动器上拉电阻器值时需要用到该参数。  TI 有一份很好的放大器说明、其中介绍了如何设计 IIC 总线、我发现有趣的是、在该计算中、器件输入电容是一个关键组成部分、但在 LM2528数据表中并未提及。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意!  感谢您的评论、我们将尝试在下一个数据表修订版中加入引脚电容。