主题中讨论的其他器件: LMK04828
您好!
我有一个测试设置、将您的 ADC32J45EVM 与 TSW14J50配合使用、使用 ADC3000软件配置 ADC 和 LMK、并使用高速数据转换器专业软件分析 ADC。
在某些配置中、我在建立 JESD-Link 时遇到问题。
如果我使用320MHz 的 ADC 输入时钟、我可以使用 ADC 内部的时钟分频器来降低采样率、但当我通过增加 LMK 输出的时钟分频器来降低 ADC 输入时、时钟会停止工作。
我只有在使用 ADC 内部时钟分频器时才会遇到这些问题。 当我不使用时钟分频器时、它工作正常。
在我自己的硬件上、我有一个200MHz 的时钟、希望以100MSPS 运行 ADC、因此我需要内部时钟分频器在该频率下工作。
我连接了两个配置、并使用用于运行200MHz/100MSPS 设置的设置。 第一个是没有工作正常的 ADC 时钟分频器、另一个是 ADC 时钟分频器设置为2、我无法使用该分频器。
感谢你的帮助!
此致
Torsten Bandel
e2e.ti.com/.../200M_5F00_with_5F00_clk_5F00_div_5F00_2.cfge2e.ti.com/.../200M_5F00_without_5F00_clk_5F00_div.cfg