您好!
我正在尝试将 ADS131A02与 MSP432配合使用。
SPI 时钟为12MHz、相位被设置、以便在低边沿从时钟捕获数据。
首先、我要做的是:
硬复位->等待10ms ->发送解锁 SPI->写入 REG SPI_-->发送唤醒 SPI->发送锁定 SPI
始终当我写入 REG 时、ADS131A02在 DOUT 0xFF02处输出、因此这意味着0xFF 器件处于锁定状态、0x02器件通道编号是对的?
我使用32位配置、异步中断和汉明、因此 M0/M1/M2设置为高电平
为了解锁、我在 SPI 上发送0x06550000、因为我的 Vivce 字长为32位。
为什么器件未解锁?