This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:ADS52j90 FPGA CLK

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM, ADS52J90, LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689109/ads52j90evm-ads52j90-fpga-clk

器件型号:ADS52J90EVM
主题中讨论的其他器件: ADS52J90LMK04826

你好

我正在使用 TI 的高速 ADC 板 ADS52J90EVM。 我使用 Xilinx Zynq UltraScale+板来读取 ADC 样本、但在此之前、我想查看 ADC 是否配置正确并提供了所有必需的信号。 因此、我已将 ILA 调试内核连接到 ADC 的端口。

我可以看到 Sysref 信号周期性地重复、Ref Clk 也在工作。 但 FPGA CLK 信号始终处于低电平。

我使用的是快速入门 JESD 配置。 (请参阅随附的文件)

请问问题是什么?

非常感谢您的帮助。
此致
Rizwane2e.ti.com/.../ADS52J90_5F00_16ch_5F00_SINE_5F00_4L_5F00_12x_5F00_12b_5F00_GBLCLKDIV1_5F00_FSDIV3_5F00_SYSREFDIV24_5F00_20x.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    一个简短的问题、您是否已使用 TSW14J56EVM 检查了配置?
    我将检查配置文件并查看是否有任何问题、然后会返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen  

    非常感谢您的回答。  

    我没有 TSW14J56EVM 采集卡。 我使用 ZCU102 Xilinx 板来读取样本。

    我的计划是首先检查 ADC 信号是否符合 JESD 配置。 然后、我将这些信号与 Vivado 中的 JESD IP 内核相连。  

    Vivado IP 内核接受两个时钟

    1-参考时钟

    2- GLB 时钟

    ADS52j90 EVM 还提供两个时钟  

    FPGA_GTXCLK P/M  

    FPGA CLK P/M

    我将 FPGA_GTXCLK 连接 到基准 CLK 、将 FPGA Clk 连接到 GLB clk。  

    这就是为什么我很重视两个时钟是否正常工作的原因。

    你认为我的方向是正确的吗?  

    此致

    Rizwan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen

    您是否有任何更新?


    此致
    Rizwan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    您能否在 EVM 上提供时钟配置跳线设置?
    右下角显示跳线配置的 EVM 快照也会执行。
    您在 J75上提供的时钟频率是多少?

    正如我在另一篇文章中提到的、我不熟悉 Vivado IP 内核。
    让我与软件团队核实一下您在 Vivado 上连接 GTX 和 FPGA 时钟的问题、并在收到回复后尽快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen  

    非常感谢 Parveen 的回复。 我已附上我的 EVM 的照片。  

    目前、我在 J75供应120 Mghz

    我已经检查了一些 Vivado 参考设计、在这些设计中、时钟信号按照我在上面所述进行连接。 这就是为什么我想知道为什么我无法在 EVM 上看到时钟(FPGA_CLK)。 该时钟也是可观察的测试点 TP22和 TP21。  

    感谢您的帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加照片  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parveen  

    我将深入探究一下它。  

    FPGA CLK (在 ADC EVM 上)来自 DCLKOUT8p (来自 LMK04826)。 LMK04826  正在为 ADC 生成所有时钟。 即 GTX clk、sysref 等   

    我检查了 LMK04826的数据表、以确认我是否  正确设置了 DCLKOUT8p 的寄存器。 寄存器地址为120x,其值为0x04 (时钟除以4)。 这意味着寄存器设置也是正确的。  

    您能不能评论一下、这个时钟的问题在哪里。 ?  

    此致

    Rizwan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    我检查了 LMK 寄存器配置、LMK 设置为生成 FPGA 时钟、但时钟输出缓冲器断电(寄存器地址0x126)。
    您可能需要启用时钟缓冲器。