This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC908:建议使用的变压器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC908

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/692003/dac908-suggested-transformer

器件型号:DAC908

您好、E2E、

有没有关于为此而对变压器进行频谱的指导? 我将驱动单端75欧姆负载。  

请告诉我您可能需要哪些其他信息。

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、
    我已将您的问题发送给熟悉 DAC908的工程师
    不幸的是、他今天外出、所以明天或星期五您应该会听到一些消息。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brian! 期待看到您的建议。

    Russell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Russell、

    根据数据表、最佳失真性能通常通过将最大满量程输出信号限制在大约0.5V 来实现。 50欧姆 双端接负载(每桥臂25欧姆)和20mA 满量程输出电流就是这种情况。 因此、在负载为75欧姆时、您需要 在 DAC 的每个 DAC 输出桥臂上连接一个37.5欧姆电阻器以接地、并选择一个满足系统频率要求的1:1比例变压器。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jim、
    遗憾的是、我和我的客户都很遗憾没有接受磁性元件培训。 如果我们有一个没有扼流圈的脉冲变压器、那么该应用中是否可以使用脉冲变压器? 我们实际上没有任何严格的噪声要求。 DAC 确实可以满足我们生成三级同步脉冲(底部的 Wikipedia 链接)的需求。 以下内容是否可行? 除了在我感兴趣的频率下寻找平坦响应之外、我还在寻找什么?

    www.digikey.com/.../5285775

    en.wikipedia.org/.../Tri-level_sync

    感谢您的帮助!

    Russell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Russell、

    我从未使用过这些脉冲变压器之一。 我建议您让客户订购 EVM、并尝试使用此 EVM 替换板载变压器、然后再试一下。 如果他们在进行此修改时需要帮助、请告知我们、因为我们的技术人员可能 能够为他们执行此操作。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DAC908EVM 板载变压器的器件型号是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Glenn、

    变压器是一种微型电路 T1-1T-K81。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供相关信息