This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:在 ads7924中读取时出现问题

Guru**** 2646375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/692854/ads7924-problem-reading-in-ads7924

器件型号:ADS7924

你好朋友

我  之前已将 ads7924与 我的 tm4c129dncpdt 一起使用 、他们的 I 正在使用手动扫描模式。  现在、我将 EFM32LG 控制器用于该 IC。 这是我要执行的步骤

嗯、我已经看到一个错误、并且 DVDD 与 AVDD 短路、但现在我已经连接了它、但问题仍然相同、所以我根据上一个帖子的建议移除了 R70和 C64、但问题仍然相同。 我尝试在手动单扫描模式下仅读取该通道、但问题仍然存在。

1) 1)发送唤醒模式命令

2) 2)禁用警报(默认值)

3) 3)将 Intconfig 配置为 Busy

4)和采集时间作为默认值(6微秒)。

5) 5)发送手动扫描模式命令0xC8。

在2秒间隔的循环循环循环循环循环循环中、我正在读取四个通道值、最后再次发送手动扫描模式命令。

我测量的电压接近 chnl1电压电压稳定且不变化、但我读取的值随机变化为0.7伏。这与所有通道都是相应的。

如果我缺少一些建议、

此致

Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,哈里什

    您能否确认以下几点

    TM4C 控制器是否出现类似错误?
    2.当您说您移除了 R70和 C64时、您是否短路了 MUXOUT 和 ADCIN
    3.在手动模式下扫描通道时,是否可以在以下情况下监控 CH0、MUXOUT 和 ADCIN 上的电压
    a)组装 R70和 C64
    b) MUXOUT-ADCIN 短接(R70- 0 Ω、C64-开路)

    理想情况下、当您选择 CH0时、MUXOUT 和 ADCIN 上的电压应与 CH0相同。 如果情况并非如此、则通道的切换/配置方式可能会出现问题

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijeet、您好、感谢您的回复

    我没有收到 tm4c 错误

    我移除了 r70的1K 欧姆、并将其放置为0欧姆、muxout 和 adcin 短接。

    此致

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,哈里什

    我正在等待你对第3点的意见。 如果您的问题已经解决、请告诉我

    谢谢、此致

    Abhijeet