This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8328:读取 CFR 和数据。

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8328, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693876/ads8328-reading-cfr-and-data

器件型号:ADS8328
主题中讨论的其他器件: ADS1220

我的 ADC ADS8328IPWR 有问题。
问题出现了、然后我读取 CFR 寄存器和数据、
为了正确解读 CFR 和数据,我需要执行位移降。
因此、我将丢失数据中的 MSB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    欢迎参加我们的 e2e 论坛! 为什么必须执行位移才能读取 ADS8328 CFR 或数据? 如果您使用正确的 SPI CPOL 和 CPHA 配置、则不需要这样做。 您是否有屏幕截图可与我们分享、以展示您的界面设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Tom
    1、我向以下配置写入 CFR = 0x06FF 并读回0x0DFE、为了正确解释、我必须执行1位右移。
    然后我读取数据、我检查 SCLK 为16位但不是第17个 SCLK 的标签位、我需要执行右移位数据、因为结果数据格式为15位。
    3. SPI 接口与 ADS1220的另一个器件共享,该接口在 SPI 模式1下运行,其中 CPOL = 0,CPHA = 1。
    很遗憾、我没有屏幕截图。

    此致
    Oleg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    如果您缺少 MSB、则有可能违反其中一个时序规格、例如 Tsu (CSF-SDOVALID)。  获取 CFR 写入和读取序列的一些屏幕截图在这里有助于确定可能出现的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom
    我发送屏幕捕获,跟随信号 CS、SDI、接口 SPI 的 SDO。
    我希望这有助于理解这个问题。
    此致
    Oleg

    e2e.ti.com/.../CAPTURE_5F00_ADS8328.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    很抱歉、您迟迟未能回复、非常感谢您提供的屏幕截图! 您能否在/CS 为低电平时加快 SCLK 的任何和/或向器件发送24个时钟(通过向 SPI 传输器写入0x00来发送额外的8个时钟)? 您是否还可以尝试写入 RESET 命令、然后立即读回 CFR (写入0xF000进行复位)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在这里是如何取得进展的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom
    为了遵循您的建议,我将 SCLK 的速度提高到20Mhz,并通过在 SPI 传输器中写入0x00来发送额外的8个时钟,同时也写入 RESET 命令并读回 CFR。
    但不幸的是、我没有得到任何变化。

    此致
    Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    您能否提供该设置的屏幕截图?