This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:由 FPGA 控制的 ADS54j66评估板 FMC

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/694752/ads54j66-ads54j66-eval-board-fmc-control-by-an-fpga

器件型号:ADS54J66

您好!

我想控制 ADS54j66评估板抛出 FMC 端口。
对于 FMC 控制、我需要了解 ADC 和 LMK 控制的这些引脚功能。

SH6 FMC_SEN_ADC - 启用 ADC?
SH6 FMC_SEN_LMK -启用 LMK?

SH6 FMC_D5 -?
SH6 FMC_D6 -?
SH6 FMC_DIR_CONTROL -?

SPI 的三个引脚(FMC_SCLK、FMC_SDIO、FMC_SDO)与 ADC 和 LMK 共用、对吧?

JP3需要切换到跳转1和2?

还有事吗?

您是否有 SPI 控制 ADS54j66和 LMK 的任何示例

谢谢、
Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kiman
    我们已收到您的问题。 有人很快会提供更详细的回复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、

    很抱歉耽误你的回答。 回答以下问题。

    SH6 FMC_SEN_ADC - 启用 ADC? 是的
    SH6 FMC_SEN_LMK -启用 LMK? 是的

    SH6 FMC_D5 -? 未使用
    SH6 FMC_D6 -? 未使用
    SH6 FMC_DIR_CONTROL -? 以控制 SDIO 信号的双向缓冲器

    SPI 的三个引脚(FMC_SCLK、FMC_SDIO、FMC_SDO)与 ADC 和 LMK 共用、对吧? 是的

    JP3需要切换到跳转1和2? 是的

    您是否有 SPI 控制 ADS54j66 和 LMK 的任何示例? 是的、已附加。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54Jxx-EVM-GUI.zip