This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:读取值时出现问题

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129DNCPDT, ADS7924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/692365/ads7924-problem-in-reading-values

器件型号:ADS7924
主题中讨论的其他器件:TM4C129DNCPDT、

你好朋友

我之前已将 ads7924与我的 tm4c129dncpdt 一起使用、他们的 I 正在使用手动扫描模式。

现在、我将 EFM32LG 控制器用于该 IC。 这是我要执行的步骤

1) 1)发送唤醒模式命令

2) 2)禁用警报(默认值)

3) 3)将 Intconfig 配置为 Busy

4)和采集时间作为默认值(6微秒)。

5) 5)发送手动扫描模式命令0xC8。

在2秒间隔的循环循环循环循环循环循环中、我正在读取四个通道值、最后再次发送手动扫描模式命令。

我测量的电压接近 chnl1。电压稳定且不变化、但我读取的值随机变化0.4伏。

如果他们在我的配置中有任何错误、请通知他们是否有错误。

此致

Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好朋友

    嗯、我看到了一个错误、不知道我是怎么错过了这个。我没有连接 DVDD、但现在我连接了它、但问题仍然是一样的、所以我按照上一个帖子的建议移除了 R70和 C64、但问题仍然是一样的。 我尝试在手动单扫描模式下仅读取该通道、但问题仍然存在。

    我不知道我做什么错了。

    此致

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重复线程。 此查询由 e2e.ti.com/.../692854回答