This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW16DX370EVM:打开配置 GUI 时出现 LabVIEW 错误

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263, ADS5263EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693361/tsw16dx370evm-labview-errors-when-opening-configuration-gui

器件型号:TSW16DX370EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5263EVMTSW1400EVMADS5263

当我打开 TSW16DX370EVM 配置 GUI 时、我会收到许多弹出错误:

LabVIEW:找不到资源。

加载 VI 'NI_Gmath.lvlib:Sine Integral.vi'时出错。 LabVIEW 加载错误代码3:无法加载前面板。

 

LabVIEW:找不到资源。

加载 VI 'NI_Gmath.lvlib:Cosine Integral.vi'时出错。 LabVIEW 加载错误代码3:无法加载前面板。

 

LabVIEW:找不到资源。

加载 VI 'NI_Gmath.lvlib:Gamma function.vi'时出错。 LabVIEW 加载错误代码3:无法加载前面板。

 

LabVIEW:找不到资源。

加载 VI 'NI_Gmath.lvlib:不完整的伽马函数.vi'时出错。 LabVIEW 加载错误代码3:无法加载前面板。

 

缺少 subVI NI_Gmath.lvlib:VI NI_Gmath.lvlib 中的不完整伽马函数.vi:(不完整)伽马函数(obs).vi。

VI NI_Gmath.lvlib 中缺少 subVI NI_Gmath.lvlib:Gamma function.vi:(不完整) Gamma function (obs).vi。

在 VI NI_Gmath.lvlib:Three Register Calcation.vi.中缺少 subVI NI_Gmath.lvlib:Cosine Integral.vi

在 VI NI_Gmath.lvlib:Three Register Calcation.vi.中缺少 subVI NI_Gmath.lvlib:Sine Integral.vi

 

GUI 打开、但仅在仿真模式下、"Reconnect FTDI"不起作用。  我怀疑我没有满足 LabVIEW 要求、但不确定是哪一项。  您能否澄清运行此 GUI 的 LabVIEW 要求?  当然,其他建议也值得赞赏:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否安装了可从我们的网站(www.ti.com/.../dataconverterpro-sw )下载的 HSDC Pro GUI (如果没有、请卸载 TSW16DX370EVM GUI)、安装 HSDC Pro、然后重新安装 TSW16DX370EVM GUI?
    此致、
    Satish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    感谢您的留言。  是的、我已经安装了 HSDC Pro GUI、它是最新版本。  过去、我在同一台机器上成功使用了 ADS5263EVM 与 TSW1400EVM (使用 ADS5263 GUI 和 HSDC Pro GUI)。  我也许应该注意的是,当我打开 HSDC Pro 并选择器件"TSW16DX370EVM"时,用户指南显示“在 ADC select (ADC 选择)下拉菜单中选择‘TSW16DX370EVM’”,使得在 HSDC Pro 中出现了一个额外的‘TSW16DX370EVM’选项卡,但我没有看到这一点。

    谢谢、

    Clayton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clayton、
    这里的主要问题似乎是 TSW16DX370EVM GUI 未连接到 TSW16DX370EVM。 对吧? 您刚才也提到了 HSDC Pro GUI、因此想澄清一下。 我建议检查 HSDC Pro GUI、这是因为安装该 GUI 就足以满足 LV 要求。
    我假设 TSW EVM 已连接到电源。 您是否尝试过另一台 PC? 什么是操作系统?
    此致、
    Satish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satish、

    很抱歉耽误您的回答。

    我找到了另一台 PC (都运行 Windows 7)。 新 PC 已安装 HSDC v4.20、因此我在那里安装了 TSW16DX370EVM GUI。 该测试起作用。 我确认、第一台具有 HSDC v4.80的 PC 仍然无法正常工作、如之前所述。

    总结一下:
    机器#1:Windows 7、HSDC v4.80、TSW16DX370EVM GUI 无法加载 VI 组件、并且未连接到 EVM。
    机器#2:Windows 7、HSDC v4.20、TSW16DX370EVM GUI 工作正常。

    谢谢、
    Clayton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clayton、
    感谢您检查另一台 PC 和您的反馈。
    您能否在计算机1中打开设备管理器、并查看连接 TSW16DX370EVM 时 USB 控制器是否刷新。 只需检查 PC 是否识别它?
    我遇到了一个类似的问题(e2e.ti.com/.../2508759 、其中的修复方法是重新安装 FTDI 驱动程序。 您能试试吗?
    此致、
    Satish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satish、

    是的、设备管理器将刷新。  具体而言、当我插入 TSW16DX370EVM 时、我看到两个名为"USB 串行转换器 A"和"USB 串行转换器 B"的"USB 控制器"。  两者都使用最新的 FTDI 驱动程序版本2.12.28.0。  当我插入 TSW14J56EVM 时、我会看到一个名为"Cypress FX3 USB Streamer Device"的新"USB 控制器"、它使用 Cypress 驱动程序1.2.3.10。

    我尝试更新 FTDI 驱动程序、它说它们已经是最新的。  然后我卸载了现有的 FTDI 驱动程序;计算机返回到这些设备的旧版本的 FTDI 驱动程序。  然后、我重新安装了最新的 FTDI 驱动程序。  不变。

    我还尝试卸载机器上的所有 TI 评估程序、并重新安装第一个 HSDC Pro、然后重新安装 TSW16DX370EVM GUI。  不变。

    谢谢、

    Clayton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clayton、

    "我还尝试卸载所有 TI 评估程序"是否还包括重新安装 HSDC Pro GUI? 如果不是、您可以尝试一下吗?

    此致、

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它包括这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clayton、
    我们不能再想其他任何东西来调试这个问题。 它不是 EVM 问题、这一点很明显、因为它在机器2上运行正常。
    此致、
    Satish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是公平的;感谢您的观看!