This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811:Vref 被连接至正弦波

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/694413/dac7811-vref-connected-to-sine-wave

器件型号:DAC7811
您好!
我将 DAC7811用于我的项目之一。 我的设计是使用8v p-p 正弦波(5kHz)为 Vref 引脚供电,然后通过电流到电压转换来控制振幅。 我正在 SPI 中发送命令、但仍然没有输出。
我希望根据 SPI DAC 代码更改输出的振幅。
我使用的是 PIC 控制器、对于电流到电压的转换、我遵循 DAC7811数据表。
请告诉我问题可能出在哪里。
提前感谢您的帮助。
RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 我们需要查看 SPI 字和波形以找出根本原因。 您能否上传一些 SPI 波形的示波器截图并告诉我们编程序列?

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam Sahu、

    加电时、我将发送命令字为9xxx、然后发送1xxx、其中 xxx 用于改变输出幅值。

    目前、我没有波形中 SPI 字的屏幕截图。

    同时、您能否为我提供正确发送的命令字的指导。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、

    您可以在上电后尝试仅发送0x1FFF 并检查输出。 无需执行其他步骤。 但是、我觉得 SPI 可能存在一些时钟极性和相位配置问题。 请确保 CPOL = 0、CPHA = 1且/SYNC 为低电平有效。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    很抱歉耽误你的答复。 我认为问题在于我的"/sync is active low (同步为低电平有效)"。 时序。 现在、我能够看到输出。

    我在无法控制1-7fff 计数的输出时遇到问题、输出仅在0x800作为 DAC 代码后才会受到控制。

    正如我说过的、Vrefis 8v (p-p)正弦波、我需要以全摆幅控制输出。 对于0.5V 至8v (p-p)。

    目前,如果我将 DAC 代码设置为0x800 (十进制2048),我将获得5V (p-p)。

    请指导我如何降低输出振幅。 在0.5到8v (p-p)的控制中。

    谢谢、

    RAM

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、

    正弦波的频率是多少。 请查看数据表图8中的参考乘法带宽图。 随着代码变小、带宽会减小。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    频率为7kHz 正弦波。 从1到0x7fff 的所有计数对我无效。 仅当我将0x800设置为 DAC 代码时、我的输出才会生成。

    奇怪但无法理解。

    为什么我无法使用计数从1减少到0x7ff 来降低振幅?

    问题出在哪里? 请指导我。

    提前感谢、

    RAM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、

    请上传波形的示波器截图、如果可能、还可以上传原理图吗?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、

    您对此有任何更新吗?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、

    我向我的客户询问了同样的... 在我得到它后将发布给您。

    很抱歉耽误你的时间、

    谢谢、
    Ramdas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 没问题。

    此致、
    Uttam