This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AFE4300:ECG 测量

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/689007/webench-tools-afe4300-ecg-measurement

器件型号:AFE4300

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 AFE4300的参考原理图、并尝试通过 AFE4300的体重秤(WS)信号链实现 ECG。 当我将 INM1和 INP1连接到仿真器时、情况良好、信号非常好。 但当我连接到人体时、我会得到噪声信号。

可以帮助我解决这个问题吗?

谢谢  

Abdolkarim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abdolkarim、

    您能否确认您没有从交流电源中拾取噪声?
    如果您确实要选择交流电源、请尝试使用电池供电电源运行设置。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    我使用  电池供电电源测试我的电路。 结果与之前相同。

    正如我在前面所说的、我的电路与仿真器一起工作、我有良好的信号。 当我将它连接到身体时、它似乎无法从身体捕获 ECG。

    我 将胸导联的电极连接到身体。  

    谢谢

    Abdolkarim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abdolkarim、

    您是否尝试使用 LPF 过滤原始数据?
    请尝试使用20Hz LPF、然后调整转角以查看效果。
    我们看到 ECG 信号被埋在噪声之下。 此外、您在使用仿真器时可能看不到该噪声。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Abdolkarim、

    如果您有其他问题、我会因为没有活动而关闭此主题、以便您可以自由提出新问题。 谢谢