This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:高温下负测量中的 ADS1220非线性行为。

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3230, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693858/ads1220-ads1220-nonlinear-behavior-in-negative-measurements-at-high-temperature

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件:REF3230

我使用 ADS1220和 REF3230在-60mV 和60mV 之间进行测量。 此外 、我希望分辨率为0.015uV。 因此 、我将 ADS1220增益设置为32。  我校准了我在室温下获得的线性曲线。 但在高温下进行负测量时、曲线呈抛物线。  

原因是什么。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5254333:

    您的电路、设置和系统可能对您非常清楚、但我需要有关您的系统的更多详细信息、然后才能为您提供帮助。 您能否向我发送原理图以及如何连接源电压? 输入电压的共模电压是多少? 您使用的是哪些模拟输入?

    确保遵循 ADS1220数据表第22页上的共模范围限制公式13至15。 输入范围将根据应用的增益而变化。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    我的原理图和偏差图如下所示。 模拟输入为 AIN0和 AIN1。 其他模拟输入用于其他测量。 因此、您不会将它们考虑在内。  

    如图所示、 负测量值的偏差随温度升高而增大。 在高温下为负值时、曲线为什么是非线性的?

    此致、
    穆斯塔法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    感谢您提供更多信息。  您能否向我发送有关标记为 RTD_SHUNT_IN_A 和 RTD_SHUNT_IN_B 的部分的更多信息?  您是否正在使用 PT100 RTD?  您如何激励 RTD?  您是否还可以向我发送用于 ADS1220的寄存器设置?

    通常、当我们看到这种类型的行为时、可能是 由于较高温度下的输入泄漏增加、从而在输入滤波电阻器上产生压降、从而产生测量误差。  或通过在输入共模工作 范围之外工作。  由于我们只在负侧看到这种行为、我认为问题是在超出或非常接近输入共模限制的情况下运行。  为了验证、您可以在-60mV 输入下测量 AIN0至 AGND 和 AIN1至 AGND、以确定输入共模。  另一个指示器是尝试降低增益以查看问题是否消失。  随着增益的增加、共模限制变得更窄。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    我的设计中有两个 ADS1220。 我使用它来测量其他 ADS1220 PT100。 即、P1和 P2可用于两种不同的测量。 但是、在测量 CURRENT_ADC_A 和 CURRENT_ADC_B 时不使用 IC101 此外、RTD_CURR_SELECT 为0V、R1011未连接。

    设计的另一部分:

    IC91寄存器设置:

    静态 const 结构 Ads1220Config ads_curMeas cfg ={

    .mux = ADS1220_MUX_AIN0_AIN1、
    增益= ADS1220_GAIN_32、
    PGA_BYPASS = 0、

    .rate = ADS1220_RATE 330_Hz、
    .conv = ADS1220_连续_转换、
    .OpMod = ADS1220_OP_NORMAL、
    .Vref = ADS1220_VREF_EXTERNAL_REF、
    fir = ADS1220_FIR_NONE、
    .IDAC = ADS1220_IDAC_OFF、
    i1mux = ADS1220_IMUX_OFF、
    i2mux = ADS1220_IMUX_OFF

    };

    此致、

    穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    我很清楚、您是使用带 IC91的电流分流器进行测量、这是正确的吗?  原理图上的网标签有一个问题、即当您不熟悉设计时、很难遵循信号的总路径。

    即使器件以原理图方式打开、仍可能存在泄漏路径、我认为这是问题的一部分。  另一个注意事项是、由于我看不到与 AGND 之间的关系、分流器似乎是悬空的。  您的分流器应与 AGND 具有一定的关系、否则分流器可能会浮动在 ADS1220的共模输入范围之外。

    我之前错过的一件事是、IC91由双极电源供电、并且运行在建议的范围之外(请参阅 ADS1220数据表中的第6.3节)。  尽管未具体说明、但 ADS1220在对称电源(即+/- 2.5V)下的工作效果最佳。  这在电源下双极模拟电源部分的第6.3节中进行了说明、其中标称值设置为+/- 2.5V。

    您的初始图显示了与内部基准值(2.048V)的关系、但您的寄存器设置显示的是3V 的外部基准。  验证您的计算是否使用了正确的基准电压值。  2.048V 时的 FSR 和32的增益为+/- 0.064V、3V 时的 FSR 为+/- 0.09375V。

    此致、

    Bob B