This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J44:设置“K”值

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693386/adc32j44-setting-the-k-value

器件型号:ADC32J44

我的客户询问以下问题:

我们在数据表中注意到、K 可通过 SPI 进行配置。 我们想知道此配置参数的范围是多少。 我们是否可以将其设置为0、并且每个 LMFC 只有1个帧。

对此我不确定、但寄存器31h 中的注释似乎表明最低值为8。 您能否更详细地了解 K 值及其与 JESD204B 的 LMFS 参数的关系。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    根据 JESD204B 标准:

    LMFC 周期必须长于最长的链路延迟。  K 参数(帧/多帧)决定 LMFC 周期。

    1 < K < 32

    17 < K*F < 1024

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您的回答。 我会将其发送给客户。

    他还提出以下问题:

    如果我们在子类0中使用 ADC、同步~是否必须与系统时钟同步并尊重 ADC 输入的设置/保持时间?

    有人提到、在子类0中、该信号不是时序关键型信号、因此只需确认即可。

    http://www.ti.com/lit/ml/slap161/slap161.pdf

    感谢您对此的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    您是否能够查看客户提出的其他问题?
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我已经将此事提交给了设计团队、但尚未收到他们的回复。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    设计团队是否提供了任何更新?
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    SYNC~不必与系统时钟同步并尊重 ADC 输入的设置/保持时间。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    感谢您对此的帮助!
    祝您度过美好的一天!
    Richard Elmquist