This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568EVM-PDK:MMBInterface Rev B 原理图和串行控制

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS8568, ADS8568EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/694338/ads8568evm-pdk-mmbinterface-rev-b-schematic-and-serial-control

器件型号:ADS868EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCProADS8568

我希望获取与 ADS8568-PDK 结合使用的 MMBInterface 板 Rev B 的原理图。 您能将此信息发送给我吗?

此外、我还想在串行控制中使用 ADS8568-PDK、但看不到电路板连接到毫米波接口上的并行线路。 是否有连接到串行线路的 PDK、如果没有、如何切换到串行模式? 不仅仅是更改 JP22。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6473973_5F00_mmbif_5F00_sch_5F00_b.pdfHiTheodoro、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  我为您附上了接口板的原理图。  我们没有为在串行模式下使用 ADS8568的 ADCPro 提供任何特定软件。  与 ADS8568EVM-PDK 关联的软件仅在并行配置中工作。  您可以删除用于串行模式操作的 JP22、但随后您需要提供自己的处理器/代码或配置与硬件配合使用的 Opal Kelly XEM3010来创建用于串行操作的正确控制信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    感谢您的快速回复和原理图! 我是否能够获取 Opal Kelly XEM3010的源代码?

    那么、没有用于串行操作的 PDK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,再去 Theodoro 了!

    FPGA 源代码位于我们的 FTP 站点 :ftp.ti.com/.../

    遗憾的是、我们没有使用串行模式运行的 ADS8568的 PDK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 Tom。

    这些受密码保护、您能将密码发送给我的电子邮件地址吗? 还是在私人消息中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完成-查看您的收件箱...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还能拥有 LabVIEW 程序的源代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Theodoro、

    这应该是我之前指向的同一 FTP 站点上的 ADCPro_v2存档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文件也有密码。 您可以通过电子邮件向我发送该密码吗?