This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC082S101:SPI 接口有效数据速率

Guru**** 2516080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC082S101, ADS7253, ADS7949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/694684/adc082s101-spi-interface-effective-data-rate

器件型号:ADC082S101
主题中讨论的其他器件: ADS7253ADS7949

你(们)好。

我将查看 ADC082S101 SPI 接口、它显示的是1MSPS 采样率。 如果我同时使用这两个 ADC、我能不能获得这一结果? 这意味着在 ADC 之间进行背靠背传输(因此、在从第一个 ADC 接收数据的同时开始第二次 ADC 控制寄存器写入)。 该部件是否支持此功能? 我能否连续运行 SPI 接口并对 ADC 执行 Ping 操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawn

    ADC082S101具有前端多路复用器。 因此、如果您同时使用这两个通道、则每通道的有效采样率为500kSPS。
    您的问题是、您需要同时对两个通道进行采样。 如果是这种情况、请查看一些同步采样器件、例如 ADS7253。

    如果您需要每通道1MSPS 的有效采样率、那么您还可以考虑使用与 ADS7949相似的器件、ADS7949是双通道2MSPS 器件。 您可以使用此器件获得1Msps/CH 的采样速度。

    请告诉我您是否在寻找它

    谢谢、此致
    Abhijeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我怀疑的。 没关系。 谢谢!