This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66EVM:供电

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66, TPS82084, TPS7A8300, LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/686636/ads54j66evm-powering

器件型号:ADS54J66EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J66TPS82084TPS7A8300LMK04826

您的评估板原理图 LMK 电源表5显示了一个非常大的电容器和铁氧体磁珠网络。

我的设计空间非常受限、我想知道该网络的哪些部分是绝对必要的、哪些部分可以移除而不会对性能产生重大影响。

您能否量化移除该网络各个部分的影响?

此外 、您的 ADS54J66器件数据表中仅包含所有电源的典型电流消耗数字。 我需要知道最大电流消耗信息、才能将此器件设计到电路板中。 这些数字是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们将研究您的问题的答案。
    很快有人会更详细地回答。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    最大模拟和数字电流比标称值高10%。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题的第二部分、但我仍然迫切需要回答我的问题的第一部分、即是否可以降低大电源电感器/电容器网络的影响以及对性能的影响。 可能无法将评估板上显示的所有器件放置、因此确定可以拆卸的部件以及可能对性能产生的影响至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您解决了我的问题的第二部分、但不是第一部分。 我仍然迫切需要回答我的问题的第一部分、即是否可以减少大电源电感器/电容器网络和对性能的影响。 可能无法将评估板上显示的所有器件放置、因此确定可以拆卸的部件以及可能对性能产生的影响至关重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    此 EVM 是几年前设计的、TI 现在拥有尺寸更小、性能更好的 LDO 和开关、我建议您使用它们。 我会使用 TPS7A9101 LDO 替换 U2、U10和 U11、并使用 TPS82084开关替换 U9。 在当前 EVM 设计中、不使用 U15。  随附了一个较新 EVM 的原理图、您可以将其用作这些稳压器的参考。 然后、您可以 向我们的电源组申请查看您的原理图并在需要时提供建议。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC_5F00_dac39rf08evm_5F00_a_5F00_04262018.pdf   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我不使用 EVM 上显示的稳压器(使用 LTM4624开关、LT1965低噪声 LDO 和1个 TPS7A8300)、因为我正在为2个 ADS54J66器件、1个 LMK04826和其他 LDO 供电、但我将查看您提到的稳压器、看看它们是否可以节省一些空间。

    您发送的新 EVM 移除了一些电容器、但每个电源上仍有1或2个磁珠。 LMK04826器件是否容易受到电源噪声的影响、因此您需要这么多磁珠?

    馈入 LDO 的开关是否应避免开关频率?

    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    我们通常使用陷波滤波器来滤除开关的开关频率。 一个相关示例是 Murata NFM31PC276B0J3L。

    此致、

    Jim

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否获得与 dac39rf08evm 原理图相关的 BOM 以查看用于评估是否可以使用一些0402磁珠代替0603等的实际器件的规格、从而帮助我将这些器件安装在电路板上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    给我发送您的电子邮件地址我可以向您发送有关 DAC 的更多信息。

    此致、

    Jim