This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5652A:处于断电模式时

Guru**** 2838170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5652A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/692630/dac5652a-when-in-power-down-mode

器件型号:DAC5652A

您好!

我们的客户使用 DAC5652A 时有疑问。

当 DAC5652A 处于断电模式时、它是否接受时钟和数据? 或忽略它们?

客户希望在加电时输出零。 因此、它们会立即将 DAC5652A 置于断电模式、然后

写入零数据。 之后、它们开始正常运行。

您是否有在上电时(写入数据之前)输出零的想法?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    所有数据线路上都有100千欧(内部)下拉电阻器。 因此、当器件首次旋转并且只有时钟运行且未应用数据时、DAC 应输出零单元以在 CMOS 数据线上提供数据。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    感谢你的答复。
    这意味着"器件首次旋转"是什么?
    是否在睡眠模式关闭(正常运行)后进行?
    如果它处于睡眠模式之后、在之前是否存在任何输出电流
    客户设置零数据?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    当由于所有数据输入引脚上的下拉电阻器而没有数据被发送到器件时、DAC 应该输出零信号。 当器件首次打开时、我是说器件已打开、但没有数据发送到 DAC。 即使没有数据并且 DAC 计时、它也可能在睡眠或正常运行后、DAC 仍将输出"零"

    此致、
    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    感谢你的答复。
    我理解您的说法。
    我想会有四个时钟的延迟。
    在这四个时钟期间、输出是否不确定?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    在四个时钟周期内、DAC 将输出"零"。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    感谢你的答复。
    我看到没有延迟。

    我将按如下方式向客户反馈、
    在睡眠为高电平时通电。
    时钟启动。
    休眠低电平。
    然后、器件从输出0开始。

    当器件处于睡眠模式时、它似乎能够写入数据、对吧?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    当器件处于睡眠模式时、无法将数据写入器件。 但是、当数据应用到器件时、它将仅输出零。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    感谢你的答复。
    我将向客户反馈信息。
    感谢您的大力支持。

    谢谢、
    Naoki Aoyama