This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 Xilinx zc706板的 TSW14J10EVM-CB

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66, ADS58J63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/690199/tsw14j10evm-cb-for-xilinx-zc706-board

主题中讨论的其他器件:ADS54J66TSW14J10EVMADS58J63

您好!

我有一个用于 zc706和 ADS54J66板的 TSW14J10EVM-CB 高速数据转换器板。

在哪里可以找到要使用 HSDC Pro 软件包的 Xilinx Vivado 项目?

谢谢、

Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiman、您好!
    TSW14J10EVM 产品页面的设计文件部分下提供了设计包下载。 这是 FPGA 项目。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    好的、我下载了软件包。

    是否可以为 Windows-7环境 Vivado 2016.1创建项目?

    您是否有用于 zc706的完整 Vivado 项目?

    谢谢、

    Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、

    按照随附文件中的说明进行操作。 此示例源代码基于脚本。 它支持 ZC706、VC707和 KC705、具体取决于在脚本文件中选择的参数。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../2678.JESD204_5F00_TI_5F00_reference_5F00_design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    Vivado 项目的创建很好。

    但我发现 、在 Vivado2016.2中、比特流生成失败。  

    有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Vivado 2016.4一切尽在您的努力。

    谢谢!
    Kiman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HSDA Converter Pro v4.80不支持 ADS54J66 ?

    我无法为 ADS54J66选择 ADC 板。

    我的设置是:

    ADS54J66 FMC、TSW14J10EVM 和 Xilinx zc706 EVM 板。

    谢谢、

    Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kiman

    这是一个应启用该模式的文件。 但是、由于我没有该硬件组合、因此我尚未验证它。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/3365.7607.ADS54J66_5F00_LMF_5F00_4421.ini

    将此文件复制到以下文件夹位置:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J10ZC706 Details\ADC 文件

    当您启动 HSDC Pro 并连接到 TSW14J10EVM 时、您现在应该会看到所需的 ADC/模式。 如果您在使其正常工作方面遇到任何问题、请告知我们。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    抱歉! 我刚刚阅读了您的回答、我将很快进行测试。

    谢谢、

    Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我尝试使用新配置文件进行测试、但发现 DDR 读取超时错误。

    电路板检测正常、我可以看到 ADS54J66_LMF4421

    AD54J66板配置文件:

    LMK_Config_LMF_4421_491p52_MSPS.cfg

    ADS58J63_burst_mode_8_bypass.cfg

    ADC 板直流电源电压为5V、电流为1.343A

    加载位流文件后、zc706 FPGA 板 LED L、C、R 闪烁。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7510.ZC706-ADS54J66-4421-Setup.pptxe2e.ti.com/.../4188.ADS54J66_5F00_LMF_5F00_4421.iniKiman、

    请按照随附的启动指南操作、并告诉我您可以通过此设置获得有效的捕获。 我刚刚使用我们的硬件测试了这个、没有问题。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    是的、它按照您的程序工作。

    我对不同的 bitstrom 文件执行了额外的测试、所有测试都正常工作。
    1) 1)不同的位流文件
    TSW14J10_ZC706__v2p8.bit
    ZC706_2_8_000.bit
    Vivado 2016.4 genered.bit


    我也切换了不同的 ADC 配置模式。

    2) 2) ADS54xJ6x_*配置文件

    以下配置文件在 HSDC 软件中工作正常
    ADS5xJ6x_2x_LPF_mode_2.cfg
    ADS5xJ6x_2x_HPF_mode_2.cfg
    ADS5xJ6x_2x_N_4_Fs_16_mode_4.cfg
    ADS5xJ6x_4x_N_3_Fs_16_mode_6.cfg
    ADS5xJ6x_2x_N_6_Fs_16_mode_4.cfg
    ADS5xJ6x_4x_N_2_Fs_16_mode_6_4841.cfg



    但以下配置文件无法正常工作(DDR 读取超时)
    ADS5xJ6x_2x_Fs_4_mode_0.cfg
    ADS5xJ6x_2x_N_4_Fs_16_mode_7.cfg
    ADS5xJ6x_2x_N_6_Fs_16_mode_5.cfg
    my_mode8_burst_mode.cfg


    您是否知道某些模式无法正常工作?
    我对应用的模式8突发模式感兴趣。


    谢谢、
    Kiman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、

    我认为问题是时钟进入 FPGA。 Xilinx 固件需要两个时钟。 请查看 TSW14J10EVM 用户指南、了解有关这两个时钟以及如何使其达到正确频率的更多信息。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    是的、它现在可以工作。


    但我加载了一个新的配置文件进行测试、但这些配置不起作用。
    ADS5xJ6x_2x_Fs_4_mode_0.cfg
    ADS5xJ6x_2x_N_6_Fs_16_mode_5.cfg
    ADS5xJ6x_2x_N_4_Fs_16_mode_7.cfg - 500MHz 输出速率
    和模式8 - 500MHz 输出速率。


    以下配置文件适用于 HSDCP 软件包。
    ADS5xJ6x_2x_LPF_mode_2.cfg
    ADS5xJ6x_2x_HPF_mode_2.cfg
    ADS5xJ6x_2x_N_4_Fs_16_mode_4.cfg
    ADS5xJ6x_4x_N_3_Fs_16_mode_6.cfg
    ADS5xJ6x_2x_N_6_Fs_16_mode_4.cfg
    ADS5xJ6x_4x_N_2_Fs_16_mode_6_4841.cfg


    Z706参考设计仅支持350MHz 输出速率?

    谢谢、
    Kiman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、

    您能告诉我用于不工作模式的采样率、以及与 SYSREF 分频器一起使用的 LMK 输出时钟分频器吗? 为 LMK 器件加载了什么配置文件?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我使用了 LMK_Config_LMF_4421_491p52_MSPS.cfg 和我自己的外部时钟配置文件。

    我对应用的模式8默认模式500MHz 输出速率感兴趣。

    ADC 采样时钟:~500MHz

    SYSREF = ~250MHz

    FMC 时钟=~125MHz

    谢谢、

    Kiman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    Zc706板 LED 状态:
    #L =左侧 Y21 LED_REFCLK -闪烁
    #C =中心 G2 LED_coreclk -闪烁
    #R =右 W21 LED_SYSCLK -闪烁
    #0 = LED_0 A17 LED_RESET -关闭

    我认为所有三个时钟看起来都正常。

    谢谢、
    Kiman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、

    转至 ADC GUI 并单击 LMK0428时钟输出选项卡。 对于 CLKout 0和1、将 DCLK 分频器设置为6、对于 CLKout 12和13、将分频器设置为12。 在该模式下、FPGA 需要500MHz 的参考时钟、因此该时钟分频器的频率应与 ADC 时钟分频器相同、而内核时钟分频器的频率应为该时钟分频器的2倍(12)。 在 HSDC Pro 中、ADC 输出速率将为500MHz。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    由于某些原因、我 的 zc706板和 AD54J66 参考设计无法与 HSDC Pro 正常配合使用。

     昨天我在多种配置模式下读取了250MHz、但500MHz 模式8不起作用。

    如果您可以使用您的设置、请发送您的所有配置文件。

    感谢您的支持、祝您周末愉快。