This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811:SPI 命令

Guru**** 2910150 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7811, LF353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/694477/dac7811-spi-commands

器件型号:DAC7811
主题中讨论的其他器件: LF353

您好!

我将 DAC7811用于我的项目。 我已经为 Vref 3.3v 并发送命令0x1xxx 来改变输出电压、但我看不到输出发生任何变化。

我正在使用电流到电压转换(运算放大器 LF353)。 我尝试检查10引脚中的电压。

对于电流到电压、I 遵循 DAC7811数据表。

请指导我解决问题的位置。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivakumar、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 您能否上传原理图和 SPI 波形的示波器截图? 这将为我们提供可能的问题线索。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sivakumar、

    您对此有任何更新吗?

    此致、
    Uttam