This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122U04EVM:光绘文件/ Altium 设计文件和屏蔽问题

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/694736/ads122u04evm-gerber-files-altium-design-files-and-shielding-question

器件型号:ADS122U04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS122U04

您好!

 我正在使用 ADS122U04最终确定 PCB 设计。  如果我可以接收 EVM 的光绘文件、那将非常有帮助。  我特别想回顾一下接地分区。  我在四层板上的单个接地覆铜或具有2个接地覆铜 AGND 和 DGND 之间进行辩论。  PCB 和我们的第一个原型上还有一个 BLE 器件、当我们提高 BLE 器件的输出功率时、通过 FFT 查看数据时、我们可以清楚地看到 ADS122xxx 输出上的2.4GHz 噪声。   

 我在 ADC 电路上放置一个接地屏蔽、以帮助在第二个版本上缓解这种情况、我已将 BLE 模块移至 PCB 的另一侧。

关于屏蔽的一般性问题是、我是否应该尝试创建屏蔽、以便也覆盖从电桥的4根导线进入装置的端子块。  我使用的是一个只有5mm 高的薄型 SMT 端子块。  在电缆屏蔽层被拉出的位置尽可能地屏蔽电线、以便将各个电线引入系统、这似乎是理想的做法...

想法/意见??

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    EVM GUI 器件封装中包含 PCB 光绘文件。  一般资料载于本帖子:

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/694249

    您只需将提到的"C04"替换为"U04"即可。  实际上、两个 EVM 都使用相同的 PCB。

    首先要做的是确定2.4GHz 如何进入测量。  当然、不稳定的接地可能是一个问题、但辐射能量更可能是源极。  这可能会进入电源或输入的任何布线。  我不知道您的传感器、但在许多负载单元应用(也是桥式传感器)中、问题在于布线。  这应该是正确端接的屏蔽电缆。  我看到的问题最大的是终端问题。  一旦电线超出屏蔽层、它们就会暴露在外、因此在连接到端子块时、确保所有暴露的电线尽可能受到限制。  如果某些接线用作天线、则增益会变得更糟。  因此、您需要确保对模拟输入具有足够的滤波。  铁氧体可能是有益的、但您必须确保使用在高频范围(1GHz 或更高)中进行滤波的铁氧体。  这些铁氧体可与模拟输入上的正常 RC 滤波串联添加。

    我还提到了正确的端接。  通常、您希望屏蔽线 与正常 PCB 接地周围的接地环隔离。  此主题可能非常广泛、因此我建议查看 Henry OTT 的材料。  我使用的 OTT 书籍之一是电磁兼容性工程。  

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的回应、这正是我要寻找的。  这些光绘文件可用于 U04封装、我也不知道它们位于何处。

    再次感谢

    此致、

    弗兰克