This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5311:DAC 输出振铃

Guru**** 2506575 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693389/dac5311-dac-output-ringing

器件型号:DAC5311

您好!

我在我们的设计中使用 DAC5311来驱动高达300pF 的容性负载。 我们观察到 DAC 输出上的振铃高达30mV。

减少这种情况的最佳方法是什么?

i/p 至 DAC-2.5V (LDO 稳压器)

DAC 1-2V 的 O/p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    显然、您正在观察一些过长的小信号稳定时间、或者振铃实际上是永久性的(即振荡)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是稳定时间、因为我们在 DAC 输出上看不到我们是否未加载它。 但是、只有在加载了容性负载时才会出现这种情况。 因此、它是与负载相关的永久振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以共享振铃的示波器捕捉?

    就解决方案而言、我曾尝试过一些类似回路的电路来执行"输出引脚稳定性补偿"、因为我们无法访问 DAC 输出缓冲器反馈环路、但最简单的方法是添加一些串联或并联负载电阻。 因为 PDS 指示具有2k Ω 并联负载阻抗的1000pF 负载的稳定性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尝试插入2K 到10K 的串联和并联电阻器、但没有影响
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想第二幅图像只是第一幅图像的放大版本? 这在我看来并不像振荡那样像系统中其他地方的某些特定周期性噪声源。 如果您移除电容负载、该伪差是否仍然存在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、两张图片都是相同的测量值、您是正确的。
    如果我移除容性负载、它会消失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您在美国假日期间的耐心等待。

    您能否分享原理图并指出测量的确切位置? 正如我说过的、这对我来说并不是很像振荡、除非您使用的测量方案存在一些混叠或其他问题。 LabVIEW VI. 是否可以从没有带宽限制的示波器获得相同的捕获?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕我无法分享原理图。 但为了澄清这一点、我将测量 DAC 输出引脚上的电压。 随附示波器的屏幕截图。黄色是 DAC 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    什么是与 DAC 输出干扰看起来一致的绿色信号布线? 是否对 DAC 应用了代码更改来解释阶跃响应?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    绿色表示本例中负载的电容器充电放电。 是的、干扰仅在该期间发生。 我们希望在此期间稳定 DAC 输出。

    有什么建议?

    Deepali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepali、

    我仍在试图完全理解这种情况,因为没有任何示意图。

    在示波器捕捉中、DAC 输出电压升高和降低的原因是什么? DAC 输出是连接到负载还是 DAC 输入代码发生变化?

    我猜充电或放电的电容是由连接容性负载的一些外部开关触发的?

    如果共享原理图的问题是由于公共论坛的原因、我们可以根据需要将讨论发送到电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我们可以脱机讨论吗? 请提供您的详细联系信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepali、

    在您的许可下、我将通过您在 E2E 社区中注册的电子邮件地址与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的