This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:如何设置 ADS1294以使用同一电极同时获得 ECG 和 EMG。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/688833/ads1294-how-can-i-set-ads1294-to-get-ecg-and-emg-simultaneously-using-same-electrode

器件型号:ADS1294

大家好。  

我尝试使用 ADS1294在使用同一电极的单独通道获取 ECG 和 EMG。

Current my HW Configuration 在 ECG 和 EMG 通道上使用两级 LPF 滤波器、具有相同的值。

与 ECG 相比、EMG 是否需要特定的硬件/软件配置?

我可以在单独的通道同时获得 ECG 和 EMG 吗?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chae Ho Cho、您好!

    感谢您的发帖、欢迎访问 E2E 论坛!

    ECG 和 EMG 具有不同的相关频带、但它们相对较近。 低通滤波器通常设计为比目标频带大十倍或十倍、因此、我认为使用相同的滤波硬件是可行的。

    额外的滤波必须在您的软件中进行。

    我没有看到您不能同时采集 ECG 和 EMG 的原因、但使用附加电极很可能是必要的、因为放置位置会不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。