This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:ADS1262 - 4线桥测量

Guru**** 2540040 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1262, TIPD188, MSP430F5529, ADS1261EVM, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/694578/ads1262evm-pdk-ads1262---4-wire-bridge-measurement

器件型号:ADS1262EVM-PDK

我不确定使用 ads1262evm-PDK 进行交流激励的可能性有几件事。 如果是、如何在软件中配置此功能? 我知道对于硬件、需要配置四个模拟开关来切换电源电压的极性。 让我感到困惑的另一件事是运行模式。 我的印象是、输入斩波和数字滤波器不能同时完成。 有人可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gianfranco:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    借助提供的 ADCPro 软件、我不知道实现交流激励的简单方法...
    问题是 ADCPro 只允许您配置 ADC 寄存器一次、然后收集该配置的数据块。 要使用 ADS1262进行交流激励、您需要能够在收集数据的同时对器件寄存 器进行重新编程、然后需要执行一些基本的数学运算来计算平均结果(有关更多详细信息、请参阅 TIPD188参考设计)。 但是、遗憾的是、ADCPro 无法编写此类行为的脚本...

    替代解决方案:

    • 提供了 ADS1262EVM-PDK LabVIEW 源代码、可从 http://www.ti.com/lit/zip/sbac160下载。 如果您拥有 LabVIEW 许可证、则可以下载 LabVIEW 源代码并修改 LabVIEW 代码以实现所需的排序和数学运算。
    • 如果您能够握住 MSP430F5529 LaunchPad (在 TIPD188中使用)并通过跳线将其(短接)连接到 ADS1262EVM 子卡、您可能会下载 TIPD188固件代码并对其进行修改、以实现所需的交流激励。

    • 另一种选择是查看新的 ADS1261和 ADS1261EVM。 此器件与 ADS1262非常相似;但是、非重叠 GPIO 信号由器件自动生成、您无需停止数据读数之间的寄存器设置并对其重新编程即可进行交流激励。 此外、平均结果是在内部计算的、因此交流激励更加流畅、无需微控制器额外开销。

    我希望这对您有所帮助、
    Chris