请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1262EVM-PDK
我不确定使用 ads1262evm-PDK 进行交流激励的可能性有几件事。 如果是、如何在软件中配置此功能? 我知道对于硬件、需要配置四个模拟开关来切换电源电压的极性。 让我感到困惑的另一件事是运行模式。 我的印象是、输入斩波和数字滤波器不能同时完成。 有人可以提供帮助吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:ADS1262EVM-PDK
我不确定使用 ads1262evm-PDK 进行交流激励的可能性有几件事。 如果是、如何在软件中配置此功能? 我知道对于硬件、需要配置四个模拟开关来切换电源电压的极性。 让我感到困惑的另一件事是运行模式。 我的印象是、输入斩波和数字滤波器不能同时完成。 有人可以提供帮助吗?
尊敬的 Gianfranco:
欢迎访问 TI E2E 论坛!
借助提供的 ADCPro 软件、我不知道实现交流激励的简单方法...
问题是 ADCPro 只允许您配置 ADC 寄存器一次、然后收集该配置的数据块。 要使用 ADS1262进行交流激励、您需要能够在收集数据的同时对器件寄存 器进行重新编程、然后需要执行一些基本的数学运算来计算平均结果(有关更多详细信息、请参阅 TIPD188参考设计)。 但是、遗憾的是、ADCPro 无法编写此类行为的脚本...
替代解决方案:
我希望这对您有所帮助、
Chris