This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7945EVM-PDK:双通道采样

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7945EVM-PDK, ADCPRO, ADS7945

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/693074/ads7945evm-pdk-dual-channel-sampling

器件型号:ADS7945EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCProADS7945

您好!  

  我目前正在使用 ADS7945EVM-PDK、尝试测量 ADS7945EVM 的两个差分通道上的两个信号。  我希望计算两个信号之间的相移。   是否有方法可以使用附带的 ADCPro 软件和 ADS794xEVM-PDK 的相应插件"经皮"记录来自两个通道的数据(例如来自两个通道的交替样本)。  如果不是、还有其他 ADCPro 软件插件可以吗?  提前感谢您。  我愿意接受任何收集相移数据的建议或替代方法。

再次感谢、  

  Russell  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    ADS7945EVM 的 ADCPro 插件一次只能与一个通道配合使用。  遗憾的是、无法通过评估软件执行您想要的操作。  话虽如此、由于多路复用输入和单采样/保持电路、尝试使用 ADS7945测量两个信号之间的相位差可能有点困难。  如果输入之间的相位差始终完全相同、则可以考虑 ADC 的采样保持时间、多路复用器稳定时间等、重新计算相位差  不过、使用同步采样多通道 ADC 会更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、  

      感谢您的回复。  我明白了 ADC 软件现在不支持双通道采样的原因。  感谢您的建议和帮助。  我没有为模拟输入使用非常高的频率(仅高达5kHz)、因此如果没有提供的 MMB0和 ADCPro 软件、我很可能最终会编码外部 FPGA 或 MCU 来执行与 ADS7945EVM 的 SPI 通信。  由于我的模拟输入具有较低的频率、多路复用输入和单采样保持电路的延迟、应该仍然允许我以足够高的频率从两个通道进行采样、以避免混叠并获得合适的信号分辨率? 根据 ADS7945数据表(图77)、每次采样时、我似乎只需切换通道选择引脚、这意味着每个通道的采样频率是重复从同一通道采样时通常情况下的一半。  这是真的吗?  我是否可以以大约1MSPS 的速率从每个通道进行采样、在每次采样后交替采样我要从哪个通道进行采样、或者上述延迟是否会进一步降低这一速度?  我预计每个通道只需要50kHz 的采样频率、在这种情况下、任何速度更快的信号都会受到欢迎、但不需要。  这是可行的吗? 它似乎是基于我在数据表中阅读的内容。  

    提前感谢您、   

       Russell  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    是的、您可以在通道之间交替、这将为您提供(最大) 1MSPS/CH。 您需要确保您的输入在图77所示的 Tacq 时间内完全稳定。 您还可以以较低的速率(例如50K)进行采样、从而为数据采集提供更多时间(更多 Tacq 时间)、这也可以稍微简化 ADC 输入。 查看此链接 :training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    您可能会对 SAR ADC 输入驱动器设计视频感兴趣。