This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1672:MAX11212aeub 的替代产品?

Guru**** 2929510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1672, ADS1130, ADS1131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/694633/ads1672-replacement-for-max11212aeub

器件型号:ADS1672
主题中讨论的其他器件: ADS1130ADS1131

尊敬的所有人:

对于读取水颗粒反射到水中(水浊度)的探头 、我 使用的是 MAX11212aeub。 是否有 TI p/n 可以替代此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    感谢您的发帖! 由于分辨率(24b 与18b)、采样速度(625kSPS 与120SPS)、功率(350mW 与0.8mW)或引脚排列(64与10)的差异、我认为 ADS1672不适合替代 MAX11212。

    也许 ADS1130或 ADS1131更合适:18B、80SPS、2.9mW (3V)、16引脚。

    可通过以下链接找到其他选项: www.ti.com/.../products.html