This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7678:读取断电寄存器时出现问题

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/694530/dac7678-problem-with-read-power-down-register

器件型号:DAC7678

您好!

我不知道这个问题是否与这个问题相关、但数据表在这个问题上非常令人困惑。
我尝试使用表18中所述的读取命令读取每个通道的断电状态。

以下是执行以下步骤后该寄存器的转储:

用100kΩ Ω 下拉电阻器禁用所有 DAC
0x02FF
启用 DAC E
0x0010
启用 DAC C
0x0004
使用100kΩ Ω 下拉电阻器禁用 DAC E
0x0210

在我看来、寄存器只回传最后接收到的电源命令。
这是预期行为 吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julien、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 是的、这是预期行为。 从逻辑上讲、没有其他方法可以检索数据、因为该寄存器实际上使用嵌入式控制位 PD1和 PD0提供多种功能。 因此、只能读回最后写入的值。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师