请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC7678 您好!
我不知道这个问题是否与这个问题相关、但数据表在这个问题上非常令人困惑。
我尝试使用表18中所述的读取命令读取每个通道的断电状态。
以下是执行以下步骤后该寄存器的转储:
用100kΩ Ω 下拉电阻器禁用所有 DAC
0x02FF
启用 DAC E
0x0010
启用 DAC C
0x0004
使用100kΩ Ω 下拉电阻器禁用 DAC E
0x0210
在我看来、寄存器只回传最后接收到的电源命令。
这是预期行为 吗?
谢谢